This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65086:有关 PMIC 器件选择的帮助

Guru**** 2647285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65086, TPS65311-Q1, TPS65251-1, TPS65581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770688/tps65086-help-with-part-selection-of-a-pmic

器件型号:TPS65086
主题中讨论的其他器件: TPS65311-Q1TPS65251-1TPS65581

您好!

我有以下要求:

输入电压支持12V 工作电压、但额定输入电压至少为18V、工作电压尽可能低。

多路输出。

               4V @ 2A

               3.3V @ 2A

               最小3.3V @ 500mA

               5V @ 50mA

               1-2.5V @μ A、电流高达250mA (超级电容器充电)

               升压以重复使用超级电容器能量。  理想情况下、我也可以多次将其关闭、以备份4V、3.3V、并可能执行12V 操作。  

最后一部分是挑战。  

必须具备低成本。

为所有输出启用线路。

我通过快速搜索找到了 TPS65086,但它看起来没有4V 的功能或升压功能。  

理想情况下、我们需要一个电容充电电路、而不是基本降压电路。

感谢您帮助选择器件。

请随时通过离线方式向我发送电子邮件...

此致、

Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Blake、

    考虑到一组独特的要求、我认为我们没有任何 PMIC 可满足您的所有需求。 TPS65311-Q1看起来像一个合适的器件、但似乎每个电源轨都没有单独的使能线。

    我认为您的最佳选择可能是获得分立式升压转换器、并尝试找到能够处理大多数其他电源轨的 PMIC。 TPS65581或 TPS65251-1等器件可能会有所帮助。


    希望这对您有所帮助。