This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78000A:非陶瓷输入电容器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002, PTN78000A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770389/ptn78000a-nonceramic-input-capacitor

器件型号:PTN78000A
主题中讨论的其他器件:LMZ34002

PTN78000A 数据表 第10页指出、"输入总线上需要100uF 的非陶瓷电容。"  

所有输入电容都不能是陶瓷电容有任何原因吗?   

陶瓷已变得令人惊叹的小。  我可以在16V 电压下获得100uF 电容、采用1210封装。  缺点是电容随时间衰减、电容随直流电压减小以及压电噪声。  电解电容器当然有其缺点:封装尺寸不小于陶瓷电容器、使用寿命更短、需要指定低 ESR 并计算纹波电流导致的发热以及组件寿命的因素。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    让我与设计此模块的人员确认一下。 我希望明天能回来。
    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 user="Denislav Petkov 先生的说法]让我与设计此模块的人员确认一下。 [/报价]

    感谢您向了解答案和详细原因的人员寻求帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    这些模块可能已经使用了15年、当时可能没有额定值合适的高值陶瓷电容器。 陶瓷电容器应该可以正常工作、只需确保考虑电容在电压偏置下降额。

    问题:您是否考虑过 LMZ34002等更新的模块?
    这是该器件的数据表: www.ti.com/.../lmz34002.pdf

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Denislav Petkov 的说法]这些模块可能已使用了15年、当时可能没有额定值合适的高值陶瓷电容器。 陶瓷电容器应该可以正常工作、只需确保考虑电容在电压偏置下降额。

    问题:您是否考虑过 LMZ34002等较新的模块?[/QUERP]

    我考虑了 LMZ34002、但决定不采用 b/c 焊接、空间对我来说不是一个大问题。

    我现在正在重新考虑这一问题。  您是否怀疑其在停产前比 PTN78000A 具有更长的产品生命周期?   

    2月12日添加:我将此标记为已解决、但如果您可以向我指出产品生命周期信息、这仍然很有用。