请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 你(们)好
我们公司已经使用 BQ24650和18V 太阳能电池板为12V SLA 电池设计了带太阳能充电器的设备。
我们已将 MPPT 设置为17.2V、并使用 SRP 和 SRN 之间的0.04ohm 电阻器将充电电流设置为1A。
我们的一位客户不想使用太阳能电池板、因为他在设备旁边获得了电源/墙壁电源。
那么、我的问题是、如果我们提供2A 18V 或24V 直流电源、MPPT 应该不能将电压拉低至17.2V、对吧?
此外、当电池充满时、MPPT 不会尝试获得比电池所需的电流更大的电流?
谢谢
哈里