This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3553:LM3553评估板 GUI

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3553, LM3533, LM3553SDEV, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770019/lm3553-lm3553-evaluation-board-gui

器件型号:LM3553
主题中讨论的其他器件: LM3533USB2ANY

我购买了 LM3553评估板。

但我找不到 GUI。

我可以在 TI 网站的何处下载 GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hyemin

    我们已指派合适的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

    由于中国新年假期、回复可能会延迟。

    感谢您的理解。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kwon:
    您可以从以下网站下载: www.ti.com/.../toolssoftware
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢周先生的回答。

    但您通知我的链接是 LM3533的 GUI。

    LM3553是一款 LED 驱动器、我购买了一款 LM3553SDEV。

    可以再检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hyemin、
    我在 TI.com 上找不到这种情况、但您可以使用简单的 MCU 与该器件通信、该器件只有几个寄存器、这应该很容易实现。 谢谢。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是固件工程师、因此现在使用该器件太困难。

    在数据表中、"TI 已创建了一个 I2C 兼容接口生成程序"。

    我知道、如果我购买 LM3553SDEV、我可以在不进行任何评估的情况下使用程序。

    当其他客户在大约3年前申请该计划时、TI 通过附加计划文件来解决了同样的问题。

    我尝试使用附加文件、但它无法与 LM3553SDEV 配合使用。

    我猜格拉姆版很旧。



    我需要在短时间内完成评估板的工作。

    我希望 TI 能提供软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hyemin、
    是的,我们有 USB2ANY,此工具可与多个接口配合使用,这可能对您有所帮助,您可以尝试向 TI.com 申请:
    www.ti.com/.../usb2any
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean Zhou。

    我下载 USB2ANY 工具并尝试使用 EVM 板。  但 它不能解决我的问题。

    您是否有像附加图片这样的程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hyemin、
    不、这是旧版本软件、我们现在不支持该软件。 我认为简单的方法是使用简单的 MCU 编写一个小代码来与器件通信。很抱歉。
    此致
    肖恩