This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61070:输入端采用 LI-SOCl2并联电池?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770649/tps61070-parallel-li-socl2-batteries-at-input

器件型号:TPS61070

大家好、

TPS61070能否用于稳压器输入为两节并联 LI-SOCl2电池的应用?

如果是、在这种配置中是否有值得考虑的任何设计实施/预防措施?

谢谢、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我们的 TPS61070专家目前在人民币节假日、他们可以稍后确认适用性。 我不太熟悉这种类型的电池、但电压范围似乎适合 TPS61070的工作范围。 但是、对于并联的两个此类电池、可能会出现问题、因为该电池不应重新充电。 如果两节电池的电压不同、则直接并联会将较低电压的一节置于充电模式、而不会有太大的电流限制、这可能是一个问题。

    您可以在互联网上进行谷歌搜索、它表示充电可能会导致爆炸。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian:
    我同意 Youhao 的说法。 主要的风险是电池是否可以重新充电、如果同时充电、性能也会下降。 我在互联网(Wikipedia)中搜索的结果是 LI-SOCl2无法重新充电。 请咨询客户或供应商。

    此外、添加一个二极管可能会通过垃圾泄漏来限制重新充电电流。 该解决方案还会带来成本和效率方面的问题。