This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:整个温度范围(-40°C 至+125°C 结温)内的精度

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770150/tps65251-accuracy-over-full-temperature-range--40-c-to-125-c-junction-temperature

器件型号:TPS65251

大家好、团队、

我是否可以要求您了解整个温度范围(Vin = 12V)内内部基准的精度?

数据表仅指定 了 Vin = 12V、Tj = 25°C 和0.8V +/- 1%时的反馈电压精度。

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、
    我需要与 ATE 团队再次检查此数据。 我将在得到结果后立即回复您。
    因为现在是我们的新一年、所以响应速度会很慢。
    BRS、
    Edwin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    在下面的 EC 表屏幕截图中、它显示  了 TJ =–40°C 至125°C 时内部基准的精度为+/-2%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、可以在整个温度范围内提供 Vin = 12V 时的精度吗?
    谢谢、此致、
    Hans
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为赵的反馈,在全温度@满 VIN 时,Vout 精度为-2%~2%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 Vin 保持恒定、温度范围内的精度应优于+-2%。 可以提供一个数字吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    实际上、内部基准具有高性能 PSRR、当 Vin 变化时、我们可以忽略 REF 变化。  

    因此、当  Vin 保持恒定时、您可以认为温度范围内的精度也是+/-2%。