This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:LMR16030

Guru**** 2525420 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030, LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770104/lmr16030-lmr16030

器件型号:LMR16030
主题中讨论的其他器件: LM76002

大家好、TI 团队、 我想开发一款48V 至24V 降压直流/直流转换器、以处理高达60W 的功率。

我想使用您的 LMR16030芯片来实现这一目的、因为它可以输出高达3A 的电流。

它能够在24V 时输出2.5A 电流吗?

我可以将此 LMR16030用于此应用吗? 我请求您告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我会尝试改用这个
    www.ti.com/.../lm76002.pdf

    您还可以运行 webench、例如这个
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Webench 说可以做到。  但是、我使用的输入电压范围很窄。

    请转到 Webench 并根据您的确切要求进行设计。

    请参见随附的。

    e2e.ti.com/.../0880.WebenchReportsServlet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Arief。 我将尝试使用 LM76002。 我的应用是用于 PV 逆变器的24V、60W 辅助电源。 首先、我将降压230VAC 并进行整流、然后是 LMR16030和 LM76002。 没关系吗? 降压变压器的次级电压额定值应为多少? 第二个应用是24V 辅助 输入为48V 电池的电源。 我不知道 Webench 为什么不在这里工作。 我请求您告诉我如何开发这两种电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、非常感谢 Frank。 48V 输入可能在45V 至54V 之间变化、因为它是铅酸电池或整流降压230VAC。 因此、这种窄范围不会是这样。 我请求您向我发送类似的 Webench 报告、说明 Vin=45至54V 和 IO=2.5A。 此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所附的是 Webench 找到的设计。

    我建议您在线试用 Webench、并从 TI 获取 EVM、以帮助您完成最终设计。

    e2e.ti.com/.../6746.WebenchReportsServlet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Frank。