This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441EVM-G1A:剩余容量差异

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770157/bq27441evm-g1a-difference-remaining-capacity-value

器件型号:BQ27441EVM-G1A
主题中讨论的其他器件:BQ24074

你(们)好

请告诉我们 bq27441-G1A 的行为。

配套充电器:bq24074
从5V 适配器施加 bq24074的 VIN。

我们通过 I2C 读取 RemainingCapacity Value。

重新设置在系统上电后读取的容量值(完成器件初始化)与应用系统加载后读取的容量值不同。

另外,“剩余容量”值也取决于适配器是否已连接。
(如果适配器断开连接,剩余容量将减少到低于适配器连接。)

系统启动后的剩余容量与应用系统负载后的剩余容量是否正常?

如果情况正常、是否存在消除前差的方法?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Na na78
    这是可能的、因为监测计会在充电或放电开始时运行剩余电容器仿真。 它们有多大不同? 如果您正确配置了监测计、它不会有明显的不同。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    >这是可能的,因为电量监测计在充电或放电开始时会运行剩余电量模拟。

    这是否意味着不能读取正确的剩余电容值、除非电池充电或放电至少完成一次?

    >它们有多大不同?
    例如、初始化后读取0%、但加载后读取20%。
    有时、即使在初始化之后、也可以读取正确的值。

    我无法理解"已正确配置监测计"。
    系统上电后、I2C 是否应配置监测计?
    您能向我展示详细的过程吗? (或文档(如果有)

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、这意味着在 DSG/chg 开始时会运行仿真。 即使在放松中、采用 OCV 也会导致剩余电容值。

    在主机使用之前、应对监测计进行正确编程。 请使用产品页面 www.ti.com/.../BQ27441-G1上提供的参考文档