This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:过热放电事件不起作用。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770276/bq28z610-overtemperature-discharge-event-not-working

器件型号:BQ28Z610

我们正在验证电量监测计的保护事件。 到目前为止、我们已成功验证了电池欠压、过压和欠温情况。 这意味着一旦超出阈值电压和温度、相应的 FET 将打开(即在放电或充电时、DSG 或 CHG FET 将打开、栅极电压将下降)。

这是我们的问题:对于过热放电事件、DSG FET 不会打开。

在 Golden File 中、我们的阈值设置为60C、我们将电路板置于温度室中、温度超出此值。 在读回温度寄存器时、我们看到电量监测计实际上会看到温度高于60C。 话虽如此、DSG FET 仍然导通。 OTD 检测位在 SAFETYALERT 中设置、这意味着电量监测计知道它在放电情况下过高。

我们缺少什么? 如果检测到过热、黄金文件中是否有更多设置可实际打开 FET? 我们期望在检测到保护事件时、DSG FET 应打开。  我们已经确认这在欠压和欠温设置下有效、为什么它不适用于 OTD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在设置中启用了它? 请检查您的 gg 文件、并查看是否在设置:保护:已启用保护 b:OTD 中设置了 OTD

    如果设置了该值、则需要将其设置为2、以便使 FET 跳闸。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我设置了它、我也看到了这个2s 选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将您的建议和建议发送给我。 我将在这里的 EVM 上进行测试。