This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910A:三相无桥降压 PFC

Guru**** 2504965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770681/ucc29910a-3ph-bridgeless-buck-pfc

器件型号:UCC29910A

您好!

我们是否有类似的器件、它可以接受高达550V 的输入、并联以实现三相系统?

谢谢!

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    遗憾的是、TI 内部没有模拟三相降压 PFC 控制器。 在每个相位上实现模拟 PFC 控制器、将每个 PFC 输出馈入其自己的隔离式 DC/DC 块、然后在3个隔离式 DC/DC 之间实现负载共享、这有一定的优先级。 本文还提供了有关使用此方法的详细参考资料:www.eetimes.com/document.asp

    此致、
    本·洛夫