This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2800-EP:数据表-振荡器频率

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770653/ucc2800-ep-datasheet---oscillator-frequency

器件型号:UCC2800-EP
主题中讨论的其他器件:UCC2800

大家好、

我注意到、数据表中指出 UCC2800的频率范围典型值为46KHz。 但器件的额定频率高达1MHz。

这是拼写错误还是更高的频率需要 外部时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlos、

    数据表中显示的频率范围是针对特定 R/C 值的。 该规格旨在显示输出频率的变化。

    使用不同的 R/C 值时、器件的开关频率会高得多。

    谢谢、
    Daniel