This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B-Q1:TPS54360B 作为电流源-电池充电器

Guru**** 2770565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B, INA193, TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770598/tps54360b-q1-tps54360b-as-current-source---battery-charger

器件型号:TPS54360B-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54360BINA193TPS54360

您好!

我使用 TPS54360B 来执行36-42V 3A 电池充电器、请参阅随附的原理图。

T2和 T3用于选择输出电流:

CUR0 = 0 - CUR1 = 0 - Iout = 0、88A
CUR0 = 1 - CUR1 = 0 - Iout = 1、55A
CUR0 = 0 - CUR1 = 1 - Iout = 2、21A
CUR0 = 1 - CUR1 = 1 - Iout = 2、88A

我在 CUR0=1和 CUR1=1 (Iout = 2、88A)时实现所有测量

INA193用于测量负载电流。 INA 的输出电压为3V @ Iout = 3A (分流器0.5R、增益20V/V)。

分压器 R15和 R22//R17//R18//R19用于将 INA 信号从3V 衰减至0.8V (TPS54360基准电压)。

D5是一个43V 齐纳二极管、用于在输出电压= VZ + Vref = 43、8V 时限制无负载时的输出电压

开关频率约为300kHz。

问题是:稳定性。

补偿网络 R16、C44、C45已根据数据表确定、但用于电压源。 我认为 INA 引入的相移未被考虑在内、并且会破坏系统。 系统通常是稳定的、但有时在快速负载变化期间、系统会振荡。

您能不能就补偿网络的设置或系统的其他改进向我提出建议,或者是否有其他更合适的 IC?

谢谢

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要尝试的第一件事是增加输出电容器 C46。
    通常、我会尝试降低开关的环路带宽。
    我会使用较大的 C44值、然后调整 R16以获得良好的响应。
    我认为这是一个你需要试验的情况。