This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:通过电流调节实现更高的分辨率

Guru**** 2620205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770383/bq34110-current-scaling-for-higher-resolution

器件型号:BQ34110

您好!

我想知道我需要更改哪些寄存器才能使用电流调节。

我们的器件具有1200mAh 的电池、充电电流为1C、放电电电流最大为50mA (大多数为10mA)。 由于这远低于监测计的最大值、因此我们计划使用16倍的电流调节、以充分受益于整个范围。 Rsense 的值为62m Ω、可提供123uA 的 ADC LSB (假设 ADC 为14位)。

对于校准期间的缩放、很明显、对于 ccGain 的计算、我应该使用"current * 16"(ccGain =(current* 16)/(avgDelta Current -(ccOffset + boardOffset)/ 16)、这将导致 ccGain 和 ccRawals。 但是、我想知道是否还需要在 DataFlash 中调整单位为 mA 或 mAh (例如 CC 偏移、电路板偏移、死区、充电电流等)的每个其他参数?

谢谢、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fred、

    这是正确的-对于 A 或 W 中的电流调节参数、也需要进行调节。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Bryan!