This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:TPS543C20 RILIM

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770511/tps543c20-tps543c20-rilim

器件型号:TPS543C20

您好!

 

TPS543C20是否具有最小 RILIM 值?

我的客户希望以某种方式使用具有极低负载电流情况的 TPS543C20、并相应地将 IOCP 设置为极低、而不会出现任何问题。

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    平野-圣、

    支持的最小 Vtirp 值为0.1V、Itrip = 11.2uA 典型值、对应于 Rtrip = 8.93k Ω 最小值。 该设置的电流限制为5.5A 最小值、6.5A 典型值和7.5A 最大值