This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:仅在使用 MLCC 时保持稳定?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770282/tps548a20-only-stable-with-mlcc

器件型号:TPS548A20

大家好、

TPS548A20具有"支持所有陶瓷输出电容器"的说明、数据表(第22页)中有注释:

"TI 建议仅在自动跳跃模式下使用陶瓷电容器。"

http://www.ti.com/product/TPS548A20

那么、这是否意味着不建议使用电解电容器?
如果我使用 POSCAP 作为输出电容器、它对控制器的功能意味着什么? 例如、我是否可以期望性能更差?
DCAP3控制通常仅适用于陶瓷电容器吗?

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    使用陶瓷输出电容器是 DCAP3控制的关键特性。  DCAP 控制系列是自适应接通时间和滞后关断时间。  它需要 FB 节点处的纹波分量来进行磁滞检测。  DCAP3使用内部纹波注入来提供所需的纹波、而不是电感器交流电流乘以输出电容器 ESR、因此可以使用低 ESR (MLCC)电容器。  只要 ESR 零点远高于交叉频率、您可能能够使用某些低 ESR 聚合物类型。  对于电解电容器、您应查看常规 DCAP 控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢你的帮助!
    我想使用2个 Panasonic EEFCX0J151R + 1个 MLCC 22uF 作为输出电容器。

    Panasonic 电容器具有 ESR 15m Ω。

    industrial.panasonic.com/.../EEFCX0J151R

    我可以将此电容器配置用于 DCAP3吗?

    Vin = 12V、Vout = 3.3V、Iout = 10A、Fsw = 500kHz 最小值(最有可能为500kHz 或600kHz)。

    此致
    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon、

    这会在70.7kHz 时提供 ESR 零点。 这可能已经足够高了。 遗憾的是、在 pspice 或 Webench 中都没有平均模型工具可以对此进行仿真。 唯一的验证方法是修改 EVM 并测量环路。 我认为它工作的可能性很高。