This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2738:VFB 引脚-被拉至3V 的绝对最大电压以上

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2738

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769793/lm2738-vfb-pin---pulled-above-the-absolute-max-voltage-of-3v

器件型号:LM2738

尊敬的电源专家:

 

在 LM2738YMY 开关稳压器部件上、列出的反馈引脚的绝对最大电压为3V。  

 

  • 这是不是引脚上的电压限制、还是要将流入引脚的电流保持在无损限制?  

  • 如果电流受到反馈网络中顶部电阻器的限制、如果电流限制在低于特定水平、器件是否能够承受?

  • 这种技术可在某些电路上使用、因为连接到引脚的 ESD 结构会释放小电流而不会损坏。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 通常、当电压超过绝对最大额定值时、引脚上会有一个 ESD 结构开始首先传导电流。 如果串联的电阻足够大、足以将流入引脚的电流限制在安全水平、则可以超出限值。 这样做的节省电流水平和其他潜在风险不是我们记录的内容、因此、当然、一般建议是不要超过绝对最大电压额定值。

    对于您正在考虑的 FB 引脚电压可能超过绝对最大值的情形、您是否有更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    情况是、在某些情况下、输出电压可能会短接至高达36V 的外部电压

    它是一个与反馈引脚串联的51.1k 欧姆电阻器。 在最坏情况下、可短接至它的预期电压为36V。 分压器的下桥臂电阻为9.09k。 在这种情况下、反馈节点将看到~5.4V。

    因此流入 FB 引脚的电流约为600uA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在典型配置中使用 LM2738、将输出电压短接至36V 实际上是 SW、升压和 VIN 引脚的一个更大问题。 将输出短接至36V 将使 SW 节点的电压高达36V、高于24V 绝对最大额定值。 将 SW 节点拉至如此高电平也很可能导致 VIN 和升压引脚上出现过压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将通过电子邮件发送更多信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    讨论已移至电子邮件、因此我将把它标记为已解决以关闭此帖子。