请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2738 尊敬的电源专家:
在 LM2738YMY 开关稳压器部件上、列出的反馈引脚的绝对最大电压为3V。
-
这是不是引脚上的电压限制、还是要将流入引脚的电流保持在无损限制?
-
如果电流受到反馈网络中顶部电阻器的限制、如果电流限制在低于特定水平、器件是否能够承受?
-
这种技术可在某些电路上使用、因为连接到引脚的 ESD 结构会释放小电流而不会损坏。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.