This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:UCC256301:设计说明

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, UCC256301, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769767/ucc256301-ucc256301-design-clarification

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:UCC24624PMP20637UCD3138A

尊敬的 TI E2E:

我将使用UCC256301系列半桥 LLC 转换器(开关频率:700KHz 至1MHz)作为我的应用之一。

在该应用中,我需要使用半桥 LLC 转换器将300VDC 输入电压(297VDC- 360V DC)转换为50V/35A 输出。

对于高功率密度设计,我们计划在初级和次级开关以及集成变压器上使用 GaN (计划将漏电感用作谐振电感器 LR)。

变压器详细信息:

变压器一次侧漏电感= 0.81uH (二次侧绕组短路)

变压器一次侧电感= 7.17uH (次级绕组断开)

谐振电容器=37.6nF。

问题1:如果没有额外的串联电感、谐振电感 LR 和谐振频率将是多少?

问题2:我是否应该以700kHz 至1MHz 的频率运行 UCC25630x 系列 LLC 转换器?

问题3:LLC 转换器(UCC25630X 系列)中是否有短路保护?

问题4:LLC 转换器(UCC25630X 系列)中是否有浪涌电流保护?

问题5:如何解决设计中的浪涌电流问题,因为 LLC 转换器的输出端连接了15mF 电容器?

问题6:为我的应用推荐同步二级驱动程序。

谢谢、此致、

Dhanasekar T



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhanasekar、您好!

    您的设计为1.75kW、远高于通常使用半桥 LLC 转换器的功率。 我认为该拓扑不是该输出功率的理想选择。 更好的拓扑可能是某种类型的全桥。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhanasekar

    下面是您的问题的答案

    问题1:如果没有额外的串联电感、谐振电感 LR 和谐振频率将是多少?
    答:是的、如果不使用外部电感器、则变压器的漏电感将为 LR。 如果使用其他串联电感器、则 LR 将是该电感加上漏电感

    问题2:我是否应该以700kHz 至1MHz 的频率运行 UCC25630x 系列 LLC 转换器?
    答:设计 UCC25630x 时建议的最大谐振频率为350kHz。 它在700kHz-1MHz 下工作时会出现问题。

    问题3:LLC 转换器(UCC25630X 系列)中是否有短路保护?
    答:是的、有多级 OCP 保护。 数据表中的第7.3.10节提供了更多详细信息。

    问题4:LLC 转换器(UCC25630X 系列)中是否有浪涌电流保护?
    答:是的、UCC25630x 具有软启动功能、可通过 LL/SS 引脚进行编程。

    问题5:如何解决设计中的浪涌电流问题,因为 LLC 转换器的输出端连接了15mF 电容器?
    答:集成的软启动功能有助于为输出电容器充电、而不会导致任何问题。 不过、务必确保功率级大小正确以支持启动。 在 构建硬件之前、您可以使用我们的 Excel 设计计算器 www.ti.com/.../sluc634和 SIMPLIS 模型 www.ti.com/.../slum596来设计和验证功率级。

    问题6:为我的应用推荐同步二级驱动程序。
    答:我们的全新 SR 控制器 UCC24624专为与谐振 LLC 搭配使用而设计。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    迎接新的一天!!!

    感谢您的宝贵答复。

    我还有一些疑问。 请说明。

    问题1:如果我在700kHz 至1MHz 的频率下使用 ucc256301转换器,会发生什么情况?

    问题2:1 MHz LLC 转换器的解决方案是什么? 是否有用于1MHz LLC 转换的任何特定微控制器?

    谢谢、此致、
    Dhanasekar TKV
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhanasekar、您好!

    对于 LLC、您需要能够将开关频率推至高于谐振的水平、以便获得受控良好的软启动。 如果谐振频率太接近 IC 的最大开关频率、则在启动期间可能会遇到进入 LLC 的浪涌电流问题。

    UCD3138A 可能是一个不错的选择。 PMP20637是谐振频率为950kHz 的1kW LLC。

    此致、
    本·洛夫