请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25896 尊敬的 TI:
为了使 PCB 空间尽可能小、我希望确保哪些引脚是可选的。
ILIM:
假设我们始终有一个主机、ILIM 是否可以连接到 GND 并通过 IIINLIM 寄存器对其进行控制? 此外、数据表指出、输入电流感应不起作用。 但是、这是否仅影响通过引脚电压读取输入电流? 是否仍然可以读取 ICHGR 寄存器?
STAT/PG:
我们可以不连接它们吗?
TS:
要禁用它、我们是否必须添加5k 和7.5k 电阻器? 还是可以让它保持打开状态?