This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:所需的引脚/组件

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770351/bq25896-required-pins-components

器件型号:BQ25896

尊敬的 TI:

为了使 PCB 空间尽可能小、我希望确保哪些引脚是可选的。

ILIM:
假设我们始终有一个主机、ILIM 是否可以连接到 GND 并通过 IIINLIM 寄存器对其进行控制? 此外、数据表指出、输入电流感应不起作用。 但是、这是否仅影响通过引脚电压读取输入电流?  是否仍然可以读取 ICHGR 寄存器?

STAT/PG:
我们可以不连接它们吗?

TS:  
要禁用它、我们是否必须添加5k 和7.5k 电阻器? 还是可以让它保持打开状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    关于 ILIM、如果 ILIM 引脚短接至 GND、则输入电流限制仅由 INDPM I2C 寄存器设置。 启动时、PSEL 的位置设置初始 ILIM 寄存器设置。

    关于 STAT/PG、这些是漏极开路、如果未使用、则应保持悬空。

    关于 TS、该引脚不能悬空。 如果您不使用充电器的 TS 功能、则必须使用电阻分压器在 TS 上提供大约1/2的 REGN 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Jeff!