This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:当3.3V 固定输出版本(TPS560430X3F)时、FB 引脚保持断开是否正常?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770186/tps560430-is-it-o-k-to-leave-fb-pin-open-when-3-3v-fix-output-version-tps560430x3f

器件型号:TPS560430

 大家好、

 我的一位客户将在下一个产品中使用 TPS560430X3F、他们正在设计原理图。

 他们有以下问题。

问题1. 当使用3.3V 固定输出版本(TPS560430X3F)时、使 FB 引脚保持开路是否正常?

问题2. FB 引脚是否未在内部连接到任何位置?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于固定输出电压版本、需要激活内部反馈电阻器、FB 引脚分流器应直接连接到输出端。 如果输出电压未调节、并且可能等于输入电压、则 FB 引脚不能悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    非常感谢您的快速回复。 这是对客户和我有用的信息。

    如果将该信息添加到器件数据表中、也会对其他客户有所帮助、因为我们在当前数据表版本(SLVSE22B)中找不到该信息。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。