This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:停止突发和单模式

Guru**** 2536100 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770404/ucc28064a-stop-burst-and-single-mode

器件型号:UCC28064A

Eric - San、

我已经拜访过客户。

在最近的模型中、它们不希望进入单次突发模式。

在未来的模型中也有可能使用突发模式等。

那么、他们要求将 UCC28064A PhB 引脚和 RST 引脚连接到 GND 吗?

他们通过将这些端子设置为 GND 来询问是否存在问题、因为他们不知道内部电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi Doi、您好!
    可以将 PhB 和 RST 引脚连接到 GND 以禁用单通道和突发模式。
    谢谢
    Joe Leisten