This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3808-2:UCC3808斜率补偿

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770287/ucc3808-2-ucc3808-slope-compensation

器件型号:UCC3808-2

大家好、

我在推挽式拓扑中使用 UCC3808控制器。 由于稳态下的占空比将大于50%、因此几乎必须使用斜率补偿。 下面显示了我用于实现该目标的电路:

根据3800 (而不是3808)的数据表、时序电阻器 Rt 可分为两个串联电阻器、以偏置 NPN 跟随器。

我想知道你是否认为这对3808案件是强制性的。 基极上的电压应该大约为1V、不是吗?

(第23页 ,http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc3800.pdf )

感谢您的阅读。

此致。

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David Cano30:
    它们是正确的。 如果您想在晶体管发射极处获得一个很好的均匀斜坡信号、那么有必要拆分 RT 电阻器。 如果不在斜坡的底部、则没有足够的电压来正确地正向偏置晶体管的 VBE 压降。
    幸运的是、对于足够的斜率补偿、您不需要从导通脉冲开始时得到一个很好的均匀斜坡信号。 只需从50%占空比点开始具有正确斜率的均匀斜坡。 因此、我非常相信您可以在不拆分电阻器的情况下离开。
    但愿这对您有所帮助。
    Joe Leisten