请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC3808-2 大家好、
我在推挽式拓扑中使用 UCC3808控制器。 由于稳态下的占空比将大于50%、因此几乎必须使用斜率补偿。 下面显示了我用于实现该目标的电路:
根据3800 (而不是3808)的数据表、时序电阻器 Rt 可分为两个串联电阻器、以偏置 NPN 跟随器。
我想知道你是否认为这对3808案件是强制性的。 基极上的电压应该大约为1V、不是吗?
(第23页 ,http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc3800.pdf )
感谢您的阅读。
此致。
David。