This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62163:TPS62163的输出放电功能

Guru**** 1927770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62163, TLV62130A, TPS62133, TPS62143
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770509/tps62163-output-discharge-function-of-tps62163

器件型号:TPS62163
主题中讨论的其他器件: TLV62130A

您好!

我对 TPS62163有一个关于输出放电功能的问题。

TI.com's 直流/直流转换器列表认为 TPS62163具有输出放电功能。 但是、数据表中没有。

我在 TLV62130A 的数据表中发现 PG 引脚可用于输出放电。 此用法是否适用于 TPS62163?

您能否告诉我 TPS62163的 PG 引脚可以接受多大的电流以及建议的电阻值?

谢谢、此致、

Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    我们网站上的两个部分似乎存在混搭、这要归功于您。 您说的没错 、TPS62163 没有输出放电功能。 我建议您查看 具有此功能的 TPS62133/TPS62143。  

    根据系统的输出电压、您只需确保流入 PG 的最大电流不超过10mA。 放电的电流越大、放电的速度就越快。 本产品数据表的主题9.3.2中提供了一个示例。  

    感谢您的反馈!

    此致、

    Dorian