请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62163 主题中讨论的其他器件: TLV62130A
您好!
我对 TPS62163有一个关于输出放电功能的问题。
TI.com's 直流/直流转换器列表认为 TPS62163具有输出放电功能。 但是、数据表中没有。
我在 TLV62130A 的数据表中发现 PG 引脚可用于输出放电。 此用法是否适用于 TPS62163?
您能否告诉我 TPS62163的 PG 引脚可以接受多大的电流以及建议的电阻值?
谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi