This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:最大输入功率/太阳能电池板选择

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770175/bq25570-maximum-input-power-solar-panel-selection

器件型号:BQ25570

我们希望将基于 BQ25570 (目前为止运行良好)的能量收集与具有以下规格的太阳能电池板配对:Vmpp = 3V;IMPP = 330mA。 这将提供最大值 输出约为1W。根据数据表、BQ 的最大值为 不过、输入功率限制为550mW。 这是芯片消耗的最大功率还是收割机的绝对限制? MPPT 被设定为0.8*VOC。  

我搜索过其他线程、大多数问题都与 V_IN 上的输入电压有关。 还提到、升压转换器在设计上不允许超过200mA 的峰值。 由于我们完全处于输入电压的规格范围内、我们是否面临此类太阳能电池板的任何问题? 电流是否会受到限制或是否存在可能导致损坏的功率耗散问题? 感谢你的帮助。  

此致、  

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、
    BQ25570的逐周期电流限制为285mA (最大值)。 因此、尽管您的电池板可提供最大330mA 的电流、但电流将受到 BQ25570的限制。 面板上的额定电流仅显示最大电流能力、不会损坏我们的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jing、
    感谢您回来。 最好知道、输入电压是限制因素。 有关此主题的其他帖子有点令人困惑、因此感谢您对其进行了分类。 我们将尝试使用新的电池单元、看看是否一切都按预期工作。
    此致、
    Nicolas