请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25570 我们希望将基于 BQ25570 (目前为止运行良好)的能量收集与具有以下规格的太阳能电池板配对:Vmpp = 3V;IMPP = 330mA。 这将提供最大值 输出约为1W。根据数据表、BQ 的最大值为 不过、输入功率限制为550mW。 这是芯片消耗的最大功率还是收割机的绝对限制? MPPT 被设定为0.8*VOC。
我搜索过其他线程、大多数问题都与 V_IN 上的输入电压有关。 还提到、升压转换器在设计上不允许超过200mA 的峰值。 由于我们完全处于输入电压的规格范围内、我们是否面临此类太阳能电池板的任何问题? 电流是否会受到限制或是否存在可能导致损坏的功率耗散问题? 感谢你的帮助。
此致、
Nicolas