This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RGB LED 驱动器-每通道10A

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3000, TPS92640, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770159/rgb-leds-driver---10a-channel

主题中讨论的其他器件:DLPA3000TPS92640TPS92641

您好!

我正在寻找针对三个 LED 的10A LED 驱动器的建议。

要求:

每通道-10A、全部同时打开(无 DLPA3000上的多路复用器)

PWM、每个通道独立

输入电压10-14V

-灯串中的单个 LED,将来可能是灯串中的双 LED

遇到了一些驱动因素,但可能有更好的参考设计:)

非常感谢你的帮助

此致

Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Petr、您好!

    它是否是高电流 LED 投影仪光源、因此您需要10A 输出电流?
    请检查 TPS92640或 TPS92641。
    有一个参考设计 PMP8016显示它在 TPS92641的20A 输出电流下工作。

    非常感谢!