请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069 你(们)好
我正在考虑将此器件用于三相电机的电力线、该电机在再生模式下以双向流动电流。
您认为我们应该使用 LM5069而不是 LM5050吗?
因为 LM5050比 LM5069更简单。 不过、我认为 LM5050具有反向电流保护功能、因此很难实现此配置。
此致、
本志本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.