This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:计算开关频率

Guru**** 2613345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770368/mc33063a-calculating-switching-frequency

部件号:MC33063A

您好!

MCP33063有一个用于更改开关频率的计时电容器(引脚3)。 对于降压转换器、示例中的计时电容值为470pF (在第9.2.3节中)。

如何计算470pF 的开关频率值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jain:

    感谢您的关注。 我无法轻松地复制和粘贴此处的数据表方程、因此让我来描述该过程。

    有一个用于调节 CT 和 TON 的公式。 选择470pF 时、可以计算 t_on。

    还有另一个公式决定了 t_off 和 t_on 比率。 您将从该公式中得到 t_off。

    然后频率为1 /(t_on + t_off)。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    应用工程学 Yohao Xi。