This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4041D:低静态电流时的性能

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4041-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770312/lm4041d-performance-at-low-quiescent-current

器件型号:LM4041D
主题中讨论的其他器件:LM4041-N

我有一个使用 LM4041DIM7X-ADJ 的新设计、可从3.3V 电压轨创建~2.5V 电压。 我的负载是一个非常高的阻抗 ADC 输入、因此我将负载电流取值为可忽略不计。 因此、选择 Rs 应该只是为了满足低于100uA 的器件静态电流。 我的目标值为315uA、具有以下值:RS=2700、R1=R2=1000。 当电路板进入时、输出电压更像是1.3V 而不是2.5V。 我尝试将各种电阻器与 Rs 并联、只有当我达到533欧姆(1.6mA 至 Rs)的净电阻时、基准才实现其目标输出。 我是否错过了数据表中这些器件需要比预期高得多的静态电流的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    我已经了解了您的系统、我认为我们需要重新计算一些电阻器值。
    让我们来看看系统的当前值。
    电流调节。 3.3V 电源轨转换为2.5V、Rs 为2700、最大分流电流为296uA。 最大分流电流=(3.3V - 2.5V)/2700欧姆= 296uA
    296uA 需要为 LM4041的70uA Irmax 和流经电阻器的电流供电。
    如果我们减去 LM4041、则电阻器的电流为226uA。
    您的电阻器链值的最小值应为 R (总计)= 2.5V / 226uA = 8500欧姆。
    您的电流电阻值太低、以至于您无法为 LM4041-N 提供足够的电流来正确导通。
    我不确定您如何并联电阻器、但我建议增大电阻器的值并给自己一些裕度。
    为 R1和 R2分别击穿5k、然后重试。

    -Marcoo