This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:热关断

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768636/tps92518-thermal-shutdown

器件型号:TPS92518

你好

我的客户选择了 TPS92518、他们正在评估其最终电路板。

客户正在使用 PWM 调光(PWM 并非始终是 Vcc)

我们知道、当器件温度超过175摄氏度、迟滞为10摄氏度时、会发生热关断。

因此、我的理解是:如果温度低于175 -10 degnC、=165 deg-C、 器 件正常运行。

是正确的吗?

客户说、IC 热关断(锁存)、除非切换电源。

请提供建议。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它不应锁存。 是否可以读取此状态下的故障? 您的设计中是否有大输出电容器、或者是否有东西保持输出、使引导电容器无法循环?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin San

    感谢您的快速支持。

    我将与客户进行调查。

    再次感谢你