This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:BQ24171快速充电电流容差

Guru**** 2527240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769880/bq24171-bq24171-fast-charge-current-tolerance

器件型号:BQ24171

尊敬的团队:

客户正在充电电路中使用 BQ24171、并希望验证快速充电电流容差。   此应用需要1.5A 的充电电流。   我们建议调整 Rsense 电阻器的大小、以便在1.5A (~25毫欧)时产生大约40mV 的电压。   

  数据表中注明的+/- 4%@ 40mV 充电电流调节精度是否已经考虑了 Vref (+/- 1%)和标准电阻器的容差?   

为了计算完整的容差堆叠、我们是否需要考虑 Rsense 容差、Viset 电阻容差、Vref 容差和充电电流调节精度(40mV 时为+/-4%)?

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    +/- 4%考虑了 KISET 容差、但不考虑 RISET 和 RSENSE 容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关 KISET 的更多信息? 查看数据表后、您可以使用 KISET 计算充电电流。 ISET x 5上的电压=充电电流。 如果我将 KISET 容差纳入计算、则充电电流容差将接近+-10%。 这是由于 Rsense 两端的压降为16mV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    方程式为 ICHARGE = viset/(20*RSR)。  20x 是方框图中所示的感测电压增益。  检测到的20 x I (SRP-SRN) x RSR 电压与 ISET 电压进行比较。 对于给定的 RSR=10m Ω、每200mV 代表1A、因此 KISET=5A/V 典型值。

     

     

     

    对于精度、我们可以假设比较器具有典型值为~1.5mV 的固定失调电压、然后我们可以发现、40mV 时的精度为~4%、20mV 时的精度为~8%、5mV 时的精度为~30%、与精度编号一致。   误差 主要是由于放大器偏移所致。