This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:如何在电池少于16节的情况下连接 BAT16和 BAT16S

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770347/em1402evm-how-to-connect-bat16-and-bat16s-while-having-less-than-16-cells

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76PL455A

我写信向 BMS 解决方案进行解释-我使用的是可容纳多达16节电池的 EM1402EVM。 现在我只使用13节电池、所以我需要在第13节电池的正极端连接 BAT16和 BAT16S? 模块如何知道我的某些电池是否完全放电或未连接? 安全吗? 请向我解释电缆 BAT16和 BAT16S 之间的区别-我是否需要同时使用它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5938700:

    欢迎来到 TI-E2E 论坛、感谢您提出这个问题! 请参阅 bq76pl455a 数据表中 www.ti.com/.../bq76pl455a-q1.pdf 的第8.1.1.1节 、了解有关连接少于13节电池的指南。 您仍然需要顶部电池到 Vsense 引脚的单独路径(EM1402原理图中的 BAT16S、但您需要更改为电池13)以及顶部引脚的100欧姆路径(EM1402原理图中标记为 BAT16) 从而防止 IR 压降损失。

    此致、

    泰勒