This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:我们无法获取 USB2ANY POD 来访问 TPS65400 EVM 模块。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770010/tps65400-we-cannot-get-the-usb2any-pod-to-access-the-tps65400-evm-module

器件型号:TPS65400
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我们无法获取 USB2ANY 仓体来访问 TPS65400 EVM 模块。

多次尝试将固件更新为(1.19.0)后、仍然无法正常工作。

我们访问了这些论坛并尝试了所有可能的操作、甚至将 (1.19.0)重命名为用于更新固件的2.8.2.0.txt 文件。

我们的 USB2ANY 资源管理器不允许我们选择要加载的固件文件。  

PI 指挥官一开始就工作了一次。 但是、USB2ANY 已运行、并指示我们将固件升级到2.8.2.0。

因此、我们无法使 POD 与 TPS65400 EVM 进行通信。 我们非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、
    您是否检查过 EVM 是否工作正常? 是否升级固件?
    因为现在是中国的新年,所以反应会很慢。
    BRS、
    Edwin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    您必须将固件降级到 1.19.0.0或更低版本。  

    将附加的固件文件放入目录:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\USB2ANY Explorer\bin、然后将其解压缩。  

    之后、使用固件加载程序降级固件版本。  

    e2e.ti.com/.../7271.Firmware.zip

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试崩溃几次后、按下 USB2ANY Pod 上的按钮并将其插入、然后启动加载程序应用程序。

    我们将 USB2ANY_1_19_0_0.txt 重命名为 USB2ANY_2_8_2_0.txt。 在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\USB2ANY Explorer\bin 中。

    现在两个文件都位于该目录中。 两者的内容与1_19_0_0相同。

    我们再次启动它、并手动键入"USB2ANY_1_19_0_0.txt"以手动加载旧更新。

    固件版本在此处看起来很奇怪?

    再次重新启动应用程序。

    此框显示需要时"自动"更新。  这是否会绕过我们为"USB2ANY_1_19_0_0.txt"所做的手动输入?

    当我们成功加载某个内容时、它始终读取 V2.8.2.0。

    我们似乎无法返回到旧固件"USB2ANY_1_19_0_0.txt"

    我们确实看到了 USB2ANY POD 接口、但仍然无法使用 PI-Commander 访问 TPS65400EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我找到了另一个 USB2ANY 加载程序的不同链接、它已将旧固件放入器件中。 我们第一次运行失败了,但现在我们已经很好了! (第3次尝试成功)

    谢谢、再次向前迈进