This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77904:确定 Rsns 电阻器的大小以及如何配置 Vscd 电压阈值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77904, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770281/bq77904-sizing-the-rsns-resistor-and-how-to-configure-the-vscd-voltage-threshold

器件型号:BQ77904
主题中讨论的其他器件: BQ77905

团队、  

我的客户需要帮助了解如何为3S 系统正确配置 bq77904。 (数据表介绍了5S 或更大的装配体)。  

我当前的问题是确定 Rsns 电阻器的大小以及如何配置 Vscd 电压阈值。   数据表显示 Vscd 是可编程的、但我找不到它说明如何实现该操作的位置。  我发现范围为40mV 至340mV、但我不确定如何使用3S 配置设置该范围。  我可能在某个地方忽略了它,但我似乎无法找到相关信息,并且考虑到这对电池保护的影响,我希望确保正确配置它。  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、
    bq77904 SCD 阈值在出厂时根据定义的配置进行设置、请参阅表1。 bq77905定义了更多配置、还可用于3节电池、这可能是可立即使用的器件的一个选项。 联系您的 TI 代表或与业务部门合作、以确定是否可以创建新配置。 数据表的表3总结了可能的设置和行为。

    SCD 阈值通常不会随电池节数而变化、但会随电池容量和系统负载的预期使用而变化。 应选择感应电阻器、以将所需阈值保持在器件的动态范围内。 通常会选择较小的电阻器、以避免电池组件中的功率耗散。 可根据系统需求选择阈值。 例如、虽然电池单元可能能够提供10倍的正常系统电流、但 OCD 电平可能在正常模式下选择2倍和4倍、而 SCD 可能设置为6倍。