This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84250:峰间输出电流

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770236/tps84250-peak-to-peak-output-current

器件型号:TPS84250

您好!

我在数据表中看到了峰间输出电压;但是、我没有看到峰间输出电流的类似信息。  您能否提供有关峰间输出电流的详细信息?   

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    图14等输出电压纹波图 是在各种负载条件(0A-2.5A)下以恒定电流模式通过电子负载生成的。 因此、输出电流在整个测试过程中通常是恒定的。 您是否询问峰值电感器电流或负载电流? 由于这是一个模块、因此电感器位于器件内部、如果不对 QFN 封装执行一些手术来暴露电感器、则测量电感器电流会有点困难。  

    此致、

    Jimmy