This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9224:UCD9224和 UCD9244 USB 转 GPIO 适配器固件

Guru**** 2797225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770348/ucd9224-ucd9224-and-ucd9244-usb-to-gpio-adapter-firmware

器件型号:UCD9224
主题中讨论的其他器件:USB 转 GPIO

使用 UCD92xx 器件时、TI USB 转 GPIO 适配器的推荐版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Veronica、
    我们使用此程序:
    www.ti.com/.../FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER
    和该器件
    www.ti.com/.../USB-TO-GPIO
    与这些器件进行通信并对其进行编程。
    祝你一切顺利、
    Xavier
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我想知道、对 UCD92xx 器件进行编程时、USB 转 GPIO 器件的推荐固件版本是什么? 当我在 Fusion Design 中更新 USB 器件时、有多个可用的固件版本、我想知道推荐的版本是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、
    USB-TO-GPIO 适配器应与 UCD92xx 器件"开箱即用"。 无需升级固件。
    祝你一切顺利、
    Xavier