This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:在自动和 FPWM 模式之间切换

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770323/lmzm33606-switching-between-auto-and-fpwm-modes

器件型号:LMZM33606

您好!

我的客户计划在 反相配置(12Vin、-12Vout)中使用 LMZM33606、他们需要强制 PWM 模式。 它们是否可以将 SYNC/MODE 引脚连接到 Vout 和 GND (0V 和-12V)之间的电阻分压器? 由于-12V 在启动时不会出现、它看起来会在自动模式下启动、并在超过阈值时进入 FPWM 模式。 这是正确的、还是器件保持在启动时检测到的模式、而不考虑 SYNC 引脚上的进一步转换?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    在启动期间、器件将以二极管仿真启动。 在软启动时间之后、器件将转换为 FPWM。 这是正常的预期启动行为。 您可以将 SYNC/MODE 引脚连接到引脚9 VCC、以使器件处于 FPWM 模式。

    此致、
    Jimmy