This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:TPS65218D0开始上电、然后关闭

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65218D0, SN74LVC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769322/tps65218d0-tps65218d0-starts-to-power-up-then-shuts-down

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:TPS65218SN74LVC2G07

客户正在 AM437x 应用中使用 TPS65219D0。  我们看到 DCDC4正在工作、先达到3.3V、再关闭至1.8V、 然后重新发送器件、 然后重新启动此周期。  如果需要、我可以在论坛上分享原理图、而不是在论坛上分享。

黄色曲线: C87处的 DCDC6 (V1_8BAT)

蓝色曲线:C90上的 LDO1 (VDD_1V8)

紫色迹线:C95上的 DCDC3 (VDDS_DDR)

绿色曲线:C97上的 DCDC4 (VDD_3V3)

DC34_SEL 电阻器设置为12.1K (DCDC3设置为1.35V、DCDC4设置为3.3V)

3.3V 电源轨的接地测量值为1.2K、在此设计中、我们没有电流测量电阻器。  请告诉我、在我们尝试解决此问题时、您可能会推荐什么。  非常感谢您、


Will Jarrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外两项信息。 数据表中有以下注意事项:
    DCDC4输出电容应立即放置在 DCDC4引脚上。 电容和 DCDC4引脚之间的距离过长可能会导致转换器性能不佳。

    我的输出电容器(10uF)距离输出引脚约5mm。 这是否被视为过度? 如果是、引脚上所需的最小电容是多少?

    我还在输出电容器之后将 DCDC4电源与电路板的其余部分隔离、电源确实会稳定在3.3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DCDC4上的建议输出电容为47uF、数据表第12页上的可接受范围为40-100uF。

    数据表第3页上的简化版原理图显示了一个额外的100nF 电容器、还建议滤除更高频率的噪声。

    很清楚、这个问题是关于 TPS65218D0的、您应该使用的是-D0版本的器件、与 TPS65218 (-B1器件)相比、这可以提高 DCDC4的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在此设计中使用 TPS65218D0器件。 10uF 电容是最接近 DCDC4输出引脚的电容。 3.3V 总线在整个电路板上具有超过150uF 的额外分布式电容。 我将10uF 电容器更改为47uF、并且在上电过程中未看到与第一个帖子中的示波器图片中所示的内容发生变化。 此外、当 DCDC4输出与电路板的其余部分隔离(仅使用10uF 电容器)并且在引脚上施加电阻负载(~3欧姆)时、电源按预期加电。 我的设计与 AM437x EVM 板非常相似、不同之处在于我的 VDDSVH 电源全部连接到3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我认为我已经发现了导致我的问题的原因。 电路板上有2个 SN74LVC2G07器件、它们交换了电源引脚和接地引脚。 卸下这些部件后、PMIC 已正确通电。 不知道供应为何如此,但看来我能够继续前进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    这是一个很好的消息、您发现了问题的根本原因。

    SN74x 器件的电源和 GND 引脚互换时、我无法确切地说会发生什么情况、但我很高兴听到 PMIC 现在正常工作。

    如果您有任何后续问题、请告诉我、如果有其他问题、只需启动新的主题。