请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD87381P 我想了解一下、每当我们有这款器件的更高电压型号的路线图时、都会发现这款器件的发展情况。
在某些36和48V 电机控制应用中、我需要一些器件、其中我们的集成电机控制器(DRV8xxxx)无法提供所需的输出功率级别。 这些似乎很容易连接到微处理器的 PWM 输出、并且非常紧凑、这两者都非常理想。
很高兴进一步讨论。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想了解一下、每当我们有这款器件的更高电压型号的路线图时、都会发现这款器件的发展情况。
在某些36和48V 电机控制应用中、我需要一些器件、其中我们的集成电机控制器(DRV8xxxx)无法提供所需的输出功率级别。 这些似乎很容易连接到微处理器的 PWM 输出、并且非常紧凑、这两者都非常理想。
很高兴进一步讨论。