This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 物联网设备电源管理建议。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5111, BQ21040, BQ25120A, BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769808/power-management-of-a-iot-device-advice

主题中讨论的其他器件:TPL5111BQ21040BQ25120ABQ25150

大家好、

我正在开发物联网遥测产品、并且使用锂基 电池。

目前、我使用的是 TP4056充电器、DW01A 保护 IC、MAX17055 BAT。 测量仪表以及一些用于睡眠设备的 LDO 和计时器 IC。 我的系统可休眠15分钟、然后 唤醒(使用 TPL5111和 TPS27082)。  

我读取了 MAX17055的电压电平。

如方框图所示。

但是、我想使用单个(如果可能)芯片来完成这一切、TI 将会提供。

您能建议解决方案吗? 低成本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的客户:
    我已将您的请求重新定向至 BMS-BCP (电池管理解决方案-电池充电生产)、以了解他们的电池专业知识。 我们在 PMIC 解决方案方面具有专业知识;在电池管理阶段之后、我们可以生成所有电源轨来满足处理器的电源需求。
    请告知您何时需要几个具有某些序列控制的不同电源轨。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我们没有一个集成上述所有功能的 IC。

    上述备选器件是可能的、下面有几个:
    1) 电池充电器 TP4056 -- BQ21040
    2) 电池保护器 DW01A -- BQ29700
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mehmet、

    您可以看看具有充电器+直流/直流+ LDO 的 BQ25120A。 它还具有基于比较器的电池电压指示器 VBMON 以及可配置的 BUVLO。

    如果您正在寻找能够读取电池电压的 ADC、我们提供了 BQ25150、它是一款充电器+ ADC + LDO、可通过 I2C 进行配置。 计划在未来2周内发布、但我可以向您发送相关信息。

    请告诉我们您正在寻找的内容。

    此致、
    Gautham