This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:有关替代器件的帮助

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120, TPS62740, BQ24232, BQ25120A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770059/bq25120-help-regarding-alternate-part

器件型号:BQ25120
主题中讨论的其他器件: TPS62740BQ24232

 我正在寻求有关电池充电 IC 的帮助。 现在我使用的是 bq25120。 但是、就 DRC 错误而言、它的封装不允许我在布局中正常工作。 那么、我想知道该 IC 是否有任何替代器件可以与 bq25120一样工作?  提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohak、
    BQ25120的哪个特定方面会导致 DRC 错误? 在电池充电电压、充电电流、输出电压和输出电流方面、您的设计要求是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mohak、

    您使用的是什么 PCB 软件? 如果您想绕过 DRC、我们可以通过 Altium 为您提供帮助。

    如果您遇到电路板供应商的限制、您可以查看 BQ24232以及 TPS62740等独立直流/直流转换器。

    请注意、BQ25120A 是一款具有 I2C 的充电器、分立式解决方案的功能可能有限。 请告诉我们您的要求是什么。

    此致、
    Gautham