This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:ADC 电池电压监控

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770084/bq25898-adc-battery-voltage-monitering

器件型号:BQ25898

您好!

虽然我们的客户在没有 VBUS 电源的情况下通过 ADC 测量了电池电压、但他无法读取3.3V 电池电压、而他可以在相同的测试条件下读取3.7V 电池电压。

您能不能帮助我们为什么客户无法读取3.3V、但可以读取3.7V。

这是否来自此处所示的 VBAT (范围)规格。 如果此假设正确、他能否通过设置3.0V VSYS_MIN 来读取3.3V 电池电压。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toshiro、

    当没有应用 VBUS 并且 IC 只依靠电池运行时、当 V (BAT)< MINSYS 时、ADC 被禁用。 如果您的客户将 MINSYS 寄存器降至其最低设置3.0V、则 ADC 将在低至 V (BAT)=3.0V 时工作。