This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2842:Wu't START -保持在3.28V

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2842, LM25007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768699/lm2842-won-t-start---stays-at-3-28v

器件型号:LM2842
主题中讨论的其他器件: LM25007

我的 LM284x 具有有线行为。 我的电路应该输出5.5V。

如果我缓慢地将输入电压 Vin 从0...8V 上升、输出电压将上升到3.28V 并保持不变。 稳压器无法开始开关。 如果我将 PSU 设置为8V 并启用 PSU、情况也是如此、因为 PSU 输出 "缓慢"升 至8V。

如果我将 PSU 设置为8V 并插入 Vin 、则稳压器将正确启动、 Vout 为5.5V。  

 dV/dt 似乎 对稳压器的功能有影响。 您对如何解决此问题有什么想法吗?


ThanksPS :Vcc 线路上有一个100u 电容器、在这个原理图上不可见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thom、您好!

    输入电源上的 dv/dt 是多少? 器件在启动期间是已加载还是未加载?
    您还可以尝试在 SHDN 引脚和 VIN 引脚之间放置一个电阻分压器

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Arief
    您的回复。

    [引述 user="Arief Hernadi"]  输入电源上的 dv/dt 是多少?

      在仅负载约20mA 的情况下、PSU 的 dv/dt 为6V/7ms。



    [报价用户="Arief Hernadi"]启动期间是否加载或未加载部件?

    该器件可提供大约20mA 的电流。 但是、如果我将负载增加到大约300mA、我将具有完全相同的行为、除了它保持的电压  稍微低一点(大约2.7V)并且在此状态下电流低于200mA。


    [引用 user="Arief Hernadi"]您还可以尝试在 SHDN 引脚和 VIN 引脚之间放置一个电阻分压器[/引用]

    我添加了不同的分压器。 如上所述、如果我直接插入 Vcc、稳压器将启动("快速" 启动)。 如果我现在在 SHDN 引脚上添加一个电压大约为1V 的分压器、稳压     器将不再启动-其行为与"慢速"PSU 启动和 SHDN = Vcc 时完全相同(输出保持在3.3V)。
    稳压器似乎无法启动、因为它处于关断模式。。。?

    我进行了一些额外的测量:
    我启动稳压器(快速启动) - 它输出5.5V。 现在、我将 SHDN 引脚拉至0V - 它处于与上述相同的状态(关断状态;OUT = 3.3V)。 如果我  现在将 SHDN 引脚重新连接到 Vcc、稳压器将保持此状态、并且不会再启动... 我希望它再次开始脉冲并输出正确的5.5V 电压?  



    我还有一款使用此稳压器的旧产品、在该稳压器中、当我使用"慢速"PSU 启动时、它的功能正常。 在大约4V 的电压下、稳压器开始脉冲。 我 进行了一些 测量 来比较这两者:


    蓝色= Vcc、黄色= SW 引脚  |  第一个新引脚;第二个旧引脚

    旧电路与新电路基本相同、除了 C104和 L101的不同值、在此之后没有其他稳压器(TLV7533)。 此外、PCB 上的布局稍有 不同。

    下面是对"快速"启动(当我将 Vcc 直接插入已运行的 PSU 时)的测量、该测量工作正常:

    蓝色=输出、黄色= Vcc

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thom、您好!

    感谢您提供所有数据。

    是的、在您将 SHDN 引脚拉至低电平并再次上拉至 VCC 后、该器件应再次导通。 您应该能够看到 SW 节点上的开关。

    我们是否可以检查以下几项:
    1) 1)您正在使用哪个版本的 LM2842? 这是 X 版还是 Y 版? 它们的频率550kHz 与1.25Mhz 不同。 因此、您的电感器必须根据您使用的开关频率进行适当的大小调整。 当您在旧设计和新设计之间进行比较测试时、IC 的频率是否相同?
    2) 2)引导电容器的值是否正确? 220nFTM 在旧设计中、电感器的价值是多少?
    3) 3)此外、我们还可以查看布局以查看是否有任何警报。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arief

    1) 我在两种设计中都使用 X 版本。 在旧版本中、我们使用了 LM2841X、在新版本中使用了 LM2842X。 为了进行测试、我将 PCB 上的新 LM 更改为旧 LM -以便我可以更好地比较这两个 LM ...

    2) 是的、我测量 了它、它是正确的。 这是我的旧原理图。

    我还通过将 C_Boot 和 L 更改为旧 原理图的值进行了一些简短的测试、但我具有相同的行为...

    3) 下面是布局的一部分、其中包含一些注释:

    感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thom、您好!

    我只是意识到您的输入高频电容器是非常小的 C3 (100nF)、您是否可以尝试将其增加到1uF?

    您是否还可以将输出电容器增加到33uF?

    这是 webench 提供的一个示例设计

    此外、在布局上、您可以将电容器放在这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为我发现了这个问题。  

    经过一些额外的测试、我注意到如果我向引导电容器施加一个短路电压脉冲、稳压器将启动。然后、我在  LM25007恒定导通时间(COT)转换器中找到文档 AN-2129引导电容器调节。

    如  AN-2129所述、如果输出为预偏置、稳压器将不会启动。 本文档中的图2看起来与 我在上面发布的测量结果非常相似。  

    我发现 、我 PCB 上的 IC 具有集成的3.3V LDO 、该 LDO 错误地连接到3.3V 线路。 3.3V LDO 将电压反馈回5.5V 线路、从而 产生 约3.2V 的预偏置电压。

    移除 预偏置源后、稳压器工作正常。

    感谢您的所有帮助!

    此致