This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:96V 至4.5V@200A

Guru**** 2813555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036, UCC2897A, UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769485/lm5036-96v-to-4-5v-200a

器件型号:LM5036
主题中讨论的其他器件: UCC2897AUCC28251

你好

我的要求是  

输入电压- 90V 至100V

VOUT =4.5V@200A

请推荐适合设计的器件。

LM5036适合此要求。

谢谢

Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish

    LM5036上的高电压引脚(VIN、SW、SW_AUX)均具有105V 的绝对最大额定电压。 输入电压为100V 时、您可能没有足够的裕度。 通常情况下、由于开关振铃产生的电压过冲和长期寿命可靠性、我们看到客户的输入工作电压没有如此接近绝对最大值。

    如果这是不可接受的、则 UCC28251是具有外部 FET 驱动器的替代半桥控制器、这将允许使用额定工作电压的驱动器。 我们还建议查看有源钳位正激式、以 UCC2897A 作为另一种替代方案。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric

    您能不能根据我们对 UCC28251的要求提供参考原理图。 我们在 TI 网站上找不到适用于此器件的任何设计工具。
    对于 UCC2897A、输出电流不能超过100A、因此这不是一个好选择。


    谢谢
    Manish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish

    请联系您当地的 TI 销售代表、以根据您的设计目标使用 UCC28251创建定制原理图。

    在哪里可以看到 UCC2897A 的限值为100A?

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric

    我在 webench 设计工具上看到过这种电流限制。  UCC2897A 的设计电流不能超过100A。

    除了 上述设计之外、 是否还有其他方法可以设计此电源?

    谢谢

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish

    Webench 限制不是 UCC2897A 的真正限制。 UCC2897A 可在100A 负载以上工作。

    Webench 是一款功能强大的设计工具、可在不到一秒的时间内完成整个设计。 为了实现这一点、我们需要在设计中进行假设、以便设计公式能够足够简化、从而能够快速计算。 Webench 上的100A 限值是简化设计所需的这些假设之一。 我们建议您使用我们的其他设计工具来实现这种高电流。

    此致、
    Eric