This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:dv/dt 和计时器之间的差异是什么?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770048/lm5069-what-is-the-diffence-between-dv-dt-and-timer

器件型号:LM5069

你(们)好。

我们正在考虑在原理图中添加一个具有电感负载的 dv/dt 电路。

但我们无法理解为什么需要它。

 

您能告诉我 dv/dt 和计时器之间有何差异吗?

我认为这与开始延迟相同。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    感谢您的联系!
    dV/dt 电路控制输出电压斜坡速率、从而限制流入负载的浪涌电流。 这在驱动具有大电容的负载时很有用。

    当器件在功率限制或电流限制模式下运行时、定时器功能开始计数时间。 计时器仅在故障期间有效、可称为故障消隐周期。 可以通过计时器引脚上的电容器来调节周期。

    请填写设计计算器 www.ti.com/.../toolssoftware 并将其发送给审核。
    您能否分享您的应用程序详细信息和负载?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh。

    非常感谢您的快速响应。

    我的理解是 dv/dt 电路可以调节栅极电压。
    是这样吗?

    我的客户仍处于组件选择阶段、因此我将询问是否更具体。

    此致。
    Kengo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    您的理解是正确的。 dV/dt 电路调节栅极电压的上升速率。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh。
    感谢你们的善意!!

    此致。
    Kengo。