This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:类似的替代产品

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769580/bq33100-alternate-products-similar-to-this

器件型号:BQ33100

您好!

我想知道是否有超级电容器电池管理单元的替代产品。 由于设计限制、我无法使用此器件

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nosherwan、您好!

    因此、我们可以尝试提供建议、请描述应用和限制。

    您对该器件有何期望?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我们正在尝试将超级电容器用作 X 射线检测器的辅助电池、因此我们需要一个超级电容器的电池管理单元。 我们的期望是:
    充电和放电监控和控制
    过压、欠压和过流保护
    - LED 显示屏支持电池容量
    - I2C 支持
    -小尺寸
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nosherwan、您好!

    感谢您的更新。

    哪些限制因素阻碍了 bq33100的使用? 超级电容器的最大电压是多少?将串联和并联使用多少个超级电容器?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    我们设计人员的主要关注点是、从库存中的器件和上一个数据表修订版本来看、bq33100似乎有点旧。 我们有点担心此 IC 可能会停产、并且由于它将是医疗设备的一部分、因此这可能会在稍后产生一些影响。

    另一个问题是通信协议。 我们的电流设计仅采用 I2C、bq33100的数据表显示它支持 SMBus。  

     我们将查看超级电容器电池组的12V 输出电压、目前我们正在最终确定超级电容器电池组。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nosherwan、您好!

    此器件为电流器件、不是 NRND (不推荐在新设计中采用)。 建议将电流用于设计。 TI 遵守 J-STD-048关于产品淘汰流程的规定( www.ti.com/.../product-change-notification.html )。

    关于通信协议、bq33100使用 SMBus v1.1进行主机通信、但 SMBus 从设备可以通过 I2C 主设备与之通信。

    对于12V 输出电压、只要每个5节电池连接之间不超过8V、bq33100就可以在堆叠模式下与多达5个串联的超级电容器串联或更多的超级电容器一起工作。

    此致、
    Bryan Kahler