请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ33100 您好!
我想知道是否有超级电容器电池管理单元的替代产品。 由于设计限制、我无法使用此器件
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,Bryan
我们设计人员的主要关注点是、从库存中的器件和上一个数据表修订版本来看、bq33100似乎有点旧。 我们有点担心此 IC 可能会停产、并且由于它将是医疗设备的一部分、因此这可能会在稍后产生一些影响。
另一个问题是通信协议。 我们的电流设计仅采用 I2C、bq33100的数据表显示它支持 SMBus。
我们将查看超级电容器电池组的12V 输出电压、目前我们正在最终确定超级电容器电池组。
谢谢